结果:找到"语音芯片,RS485丛机 ,上位机",相关内容1000条
- NV080D——扫地机语音芯片,实现语音播报提醒功能
- 随着科技的高速发展,智能家居的浪潮已开始逐渐兴起,而面对家中卫生的清洁打扫,智能扫地机器人一直受到人们的喜爱。我们的生活和工作早已迈着快节奏的步伐,家庭的打扫往往应付了事儿,时间长了角落和柜子下面总有隐藏很多灰尘,而扫地机可以能够帮忙打扫灰尘,解放我们的双手!扫地机语音方案需求设计:1、传统的扫地机可能带有报警装置,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者扫地机目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。扫地机不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正地做到为客户服务。NV080D语音芯片扫地机语音方案:为了让智能化扫地机更加人性化,各大家电厂家也是进行了不断地改进,在扫地机上...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,扫地机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-20 16:36:00
- 空气消毒机语音播放芯片选型?
- 这几年,疫情不断反复,疫情防控日益常态化,并逐渐演变成一场持久战。对空气“消毒”、守住呼吸健康,成为疫情防控的重要一环。“空气消毒机”也因此迅速走红。空气消毒机是一款针对密闭场所使用的空气消毒设备,广泛应用于医院,诊室,手术室,病房,学校的教室,幼儿园,无菌车间,酒店,餐厅等。其主要的特点是通过多层滤网及紫外线灯管和高能等离子对吸入的空气进行净化杀菌消毒,可有效吸附,滤除空气中的微小颗粒物,微生物,PM2.5,甲醛,微生物,细菌病毒等有害污染物,从而达到室内空气的动态持续净化消毒。随着空气消毒机产品不断迭代更新,空气消毒机可分为两大类。一是可人机共存的动态空气消毒机,就是消毒机在工作时人可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 消毒机语音芯片 消毒机语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-21 16:45:00
- 语音识别芯片在油烟机上的应用
- 在厨房电器中,早期的家庭厨房排烟工作都是由排风扇来完成的。虽然排风扇能排出厨房中的大部分油烟,但是它却无力解决烹饪中产生的油烟对整个厨房的污染,因此抽油烟机逐渐替代排风扇,发挥着净化厨房环境的作用。随着人们居住水平的提高,开放式厨房的普及,倍受年轻人喜爱的个性化抽油烟机产品,日益成为影响人们选择的一个重要因素。人们在选购抽油烟机时,注重性能、也同样注重其外观的时尚性。中国目前适合婚龄的90后,消费观念前卫,追求个性。因此外观时尚,运用新型技术,具有创新特质的抽油烟机也是抽油烟机未来发展趋势之一。然而,随着技术的发展,市面上的油烟机琳琅满目。大风力、强吸烟等等卖点的油烟机,虽然已经满足了日常烹...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 油烟机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-13 15:39:00
- N9301语音芯片在儿童学习机上的应用
- 家长们为了不让孩子输在学习的起跑线上,给孩子们购买很多的学习用品,像广告当中出现的复读机、学习机等已是孩子们学习中必备的物品。学习机是一款电子产品,它是关于教学方面的产品,对于孩子们的学习能起到重要的作用。它分为很多种,有英语的学习机,日语的学习机以及汉语的学习机等,可以供孩子们学习不同的语言。学习机结合多元智能教育理论,根据孩子的生活经验和心理特点选取主题场景,将英语、汉语、数学逻辑、成语、儿歌、唐诗、故事等整合到各个主题中,知识全面,分类清晰;趣味学习,对幼儿注意力、思维能力等方面提升有很大帮助,既能开启孩子内在潜能,又能教孩子挖掘自身爱好。那么为什么学习机可以发出声音呢?学习机流行采用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 学习机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-11 15:59:00
- 智能语音芯片在油烟机上的应用
- 随着人们的生活品质与收入水平的持续提升,居民对家电的需求从解决基础生活问题的传统刚需型家电,逐渐向提升生活品质的智能化小家电转移。在追求智能化的大背景下,智能化家电产品越来越受到用户和品牌企业的青睐,大到冰箱洗衣机彩电,小到微波炉烤箱,几乎所有的产品都开始融入智能元素,油烟机也不例外,油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它被安装在厨房的炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。下过厨的伙伴们或许都有过这样的感受,手忙脚乱爆炒时,油烟四起,这时往往腾不出手来去调整抽油烟机的档位。而智能油烟机...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 油烟机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-04 14:33:00
- 念佛机语音播放芯片方案
- 佛经是对释教经典的一种简略说法,记录诸佛及其dizi的言行和业绩的典籍,是佛陀说过的话的汇编,是释教教义的根本依据。因其哲学与修行部分是值得学习与沉思的道理、劝人向善,被进行广泛传阅,也能够用多媒体的方法向国际传达佛经的思维,尤其是以声响的方法进行传达更成为了佳的方法之一。而念佛机全称为电子念佛机,佛号明晰,具有崇高的声源,便利随时随地进行薰习佛法,听经闻道不间断。它是一种采用现代电子技术,可以自动循环播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等的一种袖珍型电子产品。念佛机可以播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等内容是因为置入了NVG080W语音芯片,它是多功能单芯片语音合成控制器,为全新世...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 念佛机语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-01 16:17:00
- 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
- 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 扫地机语音芯片 语音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
- 校园琴房系统语音芯片方案分解
- 本文讲的是一个校园琴房系统语音应用的方案。核心:琴房系统上位机+QJ007语音芯片+MX3485芯片+门磁+热释电传感器难点:多机不断的收发数据解决方法:丛机收发数据需要加CRC校验,否则容易产生串扰的现象优点:可以几十个板子共用一个485转换器,稳定工作工作原理是:QJ007语音播放板检测到相应的信号(所有从机无时无刻返回数据)--------通过485总线返回到琴房系统------琴房系统指定对应的房间播放对应的音乐这个方案也是实现了单芯片方案,PCB板子体积也可以做的更小,配合一个4欧3W的功放,低音高音播放都有不错的效果。下面我们看看原理图是怎样的:以上仅是鄙人的设计思路,请高人指点!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,RS485丛机 ,上位机 发帖人:语音芯片厂家 发帖时间:2018-07-04 11:24:00
- 大家觉得这个温控面板设计得如何?
- 大家觉得这个控制面板如何?这个上位机用VB做的,底层调用自己写的VC++的各种DLL来操控硬件(串口和USB或网络等硬件),实现跟PC外围的单片机或ARM通信,最终实现数据的采集和控制。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 上位机 发帖人:那林 发帖时间:2018-01-30 18:41:00
- 承接项目单片机、ARM项目研发
- 研发实物展示:网络温湿度设计效果展示。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机,ARM,软件、上位机、下位机 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2017-07-28 22:58:00
返回